This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102 PU 建议

Guru**** 2904210 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/829117/lsf0102-lsf0102-pu-recommendation

器件型号:LSF0102
Thread 中讨论的其他器件:TXB0104

我们要将  一个端口的电平转换器 IC 从 TXB0104更改为 LSF0102。我们发现外部上拉电阻器的值是不合适的。

您能帮助提供推荐或计算表吗?

A 侧:1.8V

B 侧:3.3V

A 侧 PU

B 侧 PU

器件 PU (B 侧)

器件侧波形

220 Ω

1K 欧姆

8.2k Ω

高2.4~3.3V
低820mV

220 Ω

1.5K 欧姆

8.2k Ω

高2.4~3.3V
低620mV

150欧姆

1.5K 欧姆

8.2k Ω

高2.3~3.3V
低440mV

100欧姆

1.5K 欧姆

8.2k Ω

高2.4~3.2V
低400mV

100欧姆

1.3k Ω

8.2k Ω

高2.3~3.2V
低400mV

100欧姆

820欧姆

8.2k Ω

高2.5~3.2V
低540mV

100欧姆

200欧姆

8.2k Ω

高3.3V
低1.5V

100欧姆

4.7K 欧姆

8.2k Ω

高2.2 ~ 3.2V
低至220mV

1K 欧姆

4.7K 欧姆

8.2k Ω

高2.8 ~ 3.2V
低960mV

1.5K 欧姆

4.7K 欧姆

8.2k Ω

高2.8 ~ 3.2V
低960mV

4.7K 欧姆

4.7K 欧姆

8.2k Ω

高2.2 ~ 3.2V
低2.2V

4.7K 欧姆

8.2k Ω

8.2k Ω

高2.1 ~ 3.2V
低2.1V

1K 欧姆

8.2k Ω

8.2k Ω

高2.6 ~ 3.2V
低500mV

1K 欧姆

6.2k Ω

8.2k Ω

高2.7 ~ 3.2V
低840mV

100欧姆

300欧姆

8.2k Ω

高3~3.3V
1.2V 低电压

100欧姆

390欧姆

8.2k Ω

高3~3.3V
低1V

470欧姆

1K 欧姆

8.2k Ω

高3~3.3V
1.2V 低电压