This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 15V/3A 逻辑"OR"门

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/828171/15v-3a-logic-or-gate

您好!

我必须通过15V/3A 控制继电器。 这将通过来自不同电源的两个不同电源轨来完成、并且这两个电源轨都应能够切换继电器。 逻辑解决办法是使用"或门",因此调查:

您是否有一个可以处理15V/3A 的 IC、或者我应该借助一些 MOSFET 构建逻辑器件?

此致、

DEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Den:

    感谢您的支持!

    请查看 TPS25942器件并参阅"10.3.1有源 ORing "部分。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Den:

     TPS25942器件是否符合您的要求。? 您是否有任何后续问题?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Den:

    如果您没有任何其他问题、您能否在解决后关闭此主题。

    此致、

    Rakesh