This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV138A:结至外壳(顶部)热阻、Rtheta、JC (顶部)

Guru**** 2924150 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/827041/sn74lv138a-junction-to-case-top-thermal-resistance-rtheta-jc-top

器件型号:SN74LV138A

大家好、

TI 是否具有 sn74lv138a 的 Rtheta、jc (top)? 它将用于通过测试使用 Rtherta、JC (顶部)来估算结温。  

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    是的、您是否在 SN74LV138A 的特定封装中寻找 Rtheta、JC (顶部)?

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您的评论。 是的、我需要 SN74LV138APW 的 Rtheta、JC (顶部)、因此 TSSOP -PW 封装。 您能提供价值吗?

    此致、

    佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    我将请求 PW 封装的热值。 最多可能需要三周的时间、通常速度更快。  

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您的评论。 我明白了。 您能否在获得热值后更新此主题? 谢谢!

    此致、

    佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面以 oC/W 为单位的 SN74LV138APW 封装器件的热结果

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值):

    110.6.

    Result–Theta JC、TOP (标准数据表值):

    41.1.

    Result - Theta JB (标准数据表值):

    56.9.

    结果- psi JT (标准数据表值):

    3.9.

    结果- psi JB (标准数据表值):

    56.3.

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值):

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您共享数据。 谢谢!