This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:我的芯片有缺陷吗?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/828246/sn74hc595-are-my-chip-is-defictive

器件型号:SN74HC595

大家好、我是韩国的高中学生
我的问题是"GM1807FSF E4 SN74HC595N 和43ARROM SN74HC595是不同的型号?还有什么不同? 或者我的 IC 已死?"

昨天,我在为比赛做准备时使用了 SN74HC595 IC。 但电路无法正常工作。 之后、我在我的电路和程序中查找了一个问题。 但我找不到它。 因此、我在试验电路板上进行测试。

首先、我在他们的电路板上输入一个测试程序。 如果 IC 正在工作、则 LED 亮起。 首先、我使用了 GM1807FSF E4 SN74HC595N。 该 IC 未使 LED 亮起。 但第二次使用43ARROM SN74HC595。 该 IC 使 LED 亮起。
但我最近购买了第一款 IC。 另一个是几年前购买的。
我认为"该 IC 会产生不同的输入?"。 因此、我制造另一个电路、在试验电路板上使用开关和 LED、我发现第一个使用的 IC 使 LED 工作。 它使用了上拉电阻器和连接的输出线路。
所以、我想知道为什么会发生这种情况。

感谢您阅读一个长问题。 但愿你能回答。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jiho、

    旧器件可能已损坏。 是否保持了适当的预防措施以避免 ESD 损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!
    感谢您对我的回复。

    我购买了该 IC、它位于塑料条之类的储物柜中。 我将其保留在另一个存储中。 我认为塑料条材料是 ESD_Plastic。
    因为我有另一个 CMOS IC 位于同一个塑料条中。 现在就可以正常工作了。另有许多 IC 在同一个存储中不会出现问题。

    不过、74HC595可能单独损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ESD 损坏通常不会在存储时发生、而是在处理芯片时发生、并且是随机的。 因此、您看到的模式是合理的。

    如果不使用强力显微镜检查芯片的内表面、就无法确认 ESD 损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真有意思。
    下次、我将更加小心地使用 IC。

    我收到了以前不知道的信息。
    谢谢克莱明。