This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT04:结温和热敏电阻

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC04, SN74ACT04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/827056/sn74act04-junction-temp-and-thermal-resistor

器件型号:SN74ACT04
主题中讨论的其他器件:SN74AHC04

SN74ACT04DR 的结至环境温度的最大结温和热敏电阻是多少?

SN74ACT04DR (SOIC)是否适合此应用? 如果没有、建议使用哪种更好的器件并保持较高的温度?

应用:电机驱动

电机驱动系统中的环境温度:85度

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    SN74ACT04可在您提到的环境温度下工作、但这是数据表中建议的最大条件、因此我建议使用 SN74AHC04。 我们最近对该器件进行了温度扩展、它将在5V 下工作。 数据表中提供了 SN74AHC04的热性能。 至于最大结温、这是数据表中列出的最大存储温度。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 但是、您能否还建议 SN74ACT04的最高转折温度是多少? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我发布了有关此问题的常见问题解答:Tjmax 为 150°C

    谢谢!

    卡兰