This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LS06:SPICE 模型

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54LS06, SN74LS06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/828838/sn54ls06-spice-model

器件型号:SN54LS06
主题中讨论的其他器件: SN74LS06

我无法在 TI 网站上找到 SN54LS06 Spice 模型。 需要 SPICE 模型进行仿真。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chin、

    通常、我们没有用于逻辑产品的 SPICE 模型。  相反、我们有 IBIS 模型、这些模型对于简单的数字产品更有用。

    对于任何产品、您通常都可以 在 TI.com 产品页面的"设计和开发"选项卡中找到可用模型。  但是、我注意到、在这种情况下、模型未链接到 SN54LS06产品文件夹。

    您可以为 SN74LS06使用 IBIS 模型。  这些器件是相同的、但74表示它是商业级产品、54表示军用级产品。  请注意、这是整个行业的标准。

    以下是链接:

    www.ti.com/.../toolssoftware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我明白了。 感谢您提供此信息。