This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:针对大总线数据速率的器件间偏移

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/828458/sn74axc8t245-part-to-part-skew-for-large-bus-data-rate

器件型号:SN74AXC8T245

我有一条64位数据总线、输出 时钟 速率为125MHz。 VA 侧为3.3V、VB 侧为1.8V 进入 FPGA。

RGMII 等大多数应用 与同一部件上的数据共享时钟。

对于单个器件、这是可以的、因为内部偏斜大约为104ps。  

我需要四个部分用于数据、一个用于时钟。  A 部件间偏移是否足够低、足以实现此目的?

谢谢、

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    最坏情况下的器件间偏移将取决于最大和最小传播规格之间的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    感谢您的快速响应。 我只需要澄清一下。

     最小和最大传播延迟时间中有多少是  温度 与组件之间的差异造成的。

    当我读取最小值和最大值时、我 可以假设 在一个温度下 、我可能具有最坏情况下的最小 传播 时间 、  而在其他 温度下、它是最坏情况下的最大值  

    如果这 具有很强 的温度 关系、那么  在相似温度下、器件之间的传播延迟将是相似的。 我不会有一个部件在-40°C 时、另一个部件在125°C 时、它们之间的距离可能只有5°。

    谢谢、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我无法向您提供温度对值与过程偏差的影响、但我可以说 、我们看到其他客户在没有遇到任何问题的情况下将其中的2个器件用于 RGMII。