This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:电平转换器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/828138/sn74avc4t774-level-converter

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774
大家好、
我正在尝试使用 TI 的 SN74AVC4T774。
我将其用作3.3V 至1.8V SPI 电平转换器。 由于这是一条运行 SPI 信号的高速 SPI 和超长电缆、我希望避免反射。  
那么、A/B 端口的输入阻抗和输出阻抗是多少? 然后、我可以计算在 A/B 源极侧端接的串联电阻器。
非常感谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Layne、

    下面的两个常见问题解答应该能够帮助您解决此问题:

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/763609?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/718814?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    输入为高阻抗 CMOS 输入。

    此外、为此、我建议使用 SN74AXC4T774。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回复。

    根据我的经验、逻辑电平的输出阻抗通常约为25欧姆、与常见问题解答中的示例相匹配。

    根据计算输出阻抗的方法、我能否得出结论:对于1.8V 组、输出阻抗约为56欧姆(0.45V/0.008A = 56.25欧 姆);对于3.3V 组、输出阻抗约为58欧姆(0.7V/0.012A = 58.3欧 姆)。  

    您可以确认此信息吗? 我将附上下表。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以这样计算最坏情况下的输出阻抗。 典型输出阻抗较低。

    请注意、AVC 输出阻抗不是恒定的;它在开关期间会降低(请参阅  AVC 逻辑系列技术和应用(SCEA006))。

    TI 一次编写了诸如3.3V 电源电压下数字集成电路的输入和输出特性(SZZA010)等报告。 但 AVC / AXC 系列比该报告新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    是的、您已经正确完成了计算、正如 Clemens 提到的、这是最坏的情况。 由于这些规格中内置了裕度、因此您可能会剃除15-20欧姆的电阻以接近典型的输出阻抗。 我想说、当您进行3.3V 侧的匹配时、30欧姆电阻将是一个很好的值。 1.8 V 侧为40欧姆。