This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:3.3V 至5V 交流性能

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/828653/lsf0204-3-3v-to-5v-ac-performance

器件型号:LSF0204

大家好、员工

3.3V 至5V 交流性能(tr/tf 和 tPLH/tPHL/tPLZ/tPZL/fMAX)

问题1:
LSF0204数据表(SLVSCP5F)中有一个开关特性表、从7.6更改为7.9。
但是、没有"将3.3V 转换为5V"的特性表

我正在考虑在3.3V⇔5V 时使用 LSF0204。
请提供3.3V 至5V 特性表。(交流性能)

问题2:
此外、根据是否存在上拉电阻器和电阻值、
A 侧信号和 B 侧信号的上升和下降之间是否存在差异?
请提供3.3V⇔5V 时的上升波形和下降波形数据。

此致
自助餐厅