This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A:应用问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC07A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/828332/sn74lvc07a-application-problem

器件型号:SN74LVC07A

您好!  

由于我们发现了 UPS 上的 SN74LVC07A 故障、  

能不能帮你评论!

1.请帮助检查原理图是否正常、是否为外壳?

缓冲器的输入信号来自 DSP GPIO 3.3V。 我们是否需要在串联的信号线路上添加额外的电阻器以限制电流?

在 原理图和电流计算中、您能否检查是否可能超出规格?

应用:用于5V LCM 接口的电平转换器。 (3.3V 至5V)  

故障传感器:在这两年中、我们发现了一些故障器件。 =>输入缓冲器变为低阻抗

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    1.我看不到所绘制的原理图有什么问题。

    2.我们的器件输入为高阻抗、因此不需要额外的电阻器。

    3、没有任何超出规格的东西。

    根据"部分"的大小、器件可能会受到 ESD 损坏。 EOS 可能导致 GND 短路。