This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们是否有 Nexperia 制造的用于74LVC2G08GD 的引脚兼容插座?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/827898/do-we-have-pin-compatible-sockets-for-74lvc2g08gd-is-made-by-nexperia

主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G08

您好应用程序

Nexperia 决定 74LVC2G08GD 状态更改为 EOL

  我们是否有 Nexperia 制造的用于74LVC2G08GD 的引脚兼容插座?

谢谢

Yuki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC2G08不采用 SOT996-2封装。

    可能可以将 VSSOP 封装(SN74LVC2G08DCF*)焊接到 SOT996-2封装(但相同的 VSSOP 仍由 Nexperia 制成):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、感谢您的回答以及图片!

    这是有用的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好  和 Shreyas
    您的评论  
    有道理。
    谢谢  
    Yuki