This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125-Q1:SPICE 模型

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125-Q1, SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/826145/sn74lvc1g125-q1-spice-model

器件型号:SN74LVC1G125-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G125

您好、TI 团队

SN74LVC1G125-Q1 没有 SPICE 模型。

但 SN74LVC1G125具有 SPICE 模型。

请告诉我为什么汽车产品中没有 SPICE。
 
此致、
高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    网上提供的 SPICE 模型是一个非常简单的模型。 我的意思是、由于这是一个缓冲器、因此模型将根据输入端的低电平或高电平在输出端输出一个低电平或一个高电平、并且不对数据表中提供的任何器件特性建模、例如 VOL 和 VOH。 它还仅在1/2 VCC 时切换、这意味着它也不会对 VIL 或 VIH 做出反应。 器件中也没有内置 tpd。

    如果您希望像真值表一样对器件进行测试、那么 您也可以将此模型用于 SN74LVC1G125-Q1。  

    如果您能让我更详细地了解您尝试使用此模型的目的、我可能会通过为 Q1器件构建 SPICE 模型来帮助您。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan-San

    感谢您的快速响应。

    我知道。

    此致、

    高志林