This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:电气泄漏

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, SN74AXC4T245, SN74AVC2T245, SN74AXC1T45, TXB0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/827571/txs0104e-electric-leakage

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:TXB0104、 SN74AXC4T245、 SN74AVC2T245、 SN74AXC1T45、 TXB0102

您好:

我使用 TI 的电平转换芯片。 我可以向您提出一些问题吗? 谢谢!

1.TXS0104EPWR 电平转换芯片、VCCA 连接3.0V、电平转换芯片将具有103uA 的泄漏电流。如果电平转换芯片的 A1通道连接的电压大于3.0V、则会发生2-3uA 的泄漏电流、如果我选择 TXB0104、是否会漏电?

内部方框图中的 TXS0104是上拉电阻、电源上的 VCCA、所有通道都有电压;TXB0104内部无上拉电阻、在 VCCA 导通后、对应的通道是否无电压输出?

电流 TXS0104模块 TXD 大于 A1通道电压时、泄漏电流为3uA、这将影响模块的 PSM 功耗、您能否建议模块 TXD 电压不会泄漏到电平转换芯片 IC?

我的实际操作原理图如下、请指导我:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1。

    您能否说明发生泄漏时的条件以及如何测量泄漏? VCCA 为2.8V 时是否存在泄漏? 发生此泄漏时、输入信号范围是多少? 这是高泄漏电流、我不知道改用 TXB 是否会解决此问题。

    我注意到您的信号是固定方向的、因此 SN74AXC4T245可能更好。

    2.

    TXS 输出具有定义的状态、因为正如您所说的那样、它的上拉电阻器。 TXB 器件还将具有电压输出、但它不会是定义的状态。

    3.

     TXD 电压与通道电压的比值高多少? 同样、改用 AXC 器件可能有助于解决问题。

    我已通知我们的翻译专家。 他应该帮助您解决这个问题。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,任

    您仅使用2个通道、其他2个 IO 通道接地。 我建议切换到 SN74AXC1T45 (x2)、或考虑使用 SN74AVC2T245、该器件具有双方向引脚、可实现 UART 通信。

    103uA 的泄漏非常高。 它是从 Vcca/Vccb 引脚测量还是进出 IO 引脚? Vcc 电源上的钳位电流是多少?  

    您将 A3、A4、B3、B4接地。 这可能是因为这种情况吗? 您可以将 TXS 器件中未使用的引脚 IO 保持悬空、因为它们由上拉电阻器在内部保持。 此外、我建议移除 OE 引脚上的120K 下拉至 GND。  

    我认为旁路电容器连接到电源引脚、而不是 A1、A2引脚。 电平转换是从2.8V 到3.3V 吗? 通常、逻辑器件的 VIH 可接受采用3.3V 电源的2.8V 输入。

    TXB0102也不应存在泄漏、类似于 TXS 器件。 当器件处于活动状态时、我在数据表中看不到 IO 泄漏规格。 我们仅指定 Ioff (Vcc 为0V)或 IOZ (OE 为低电平时)。