This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G240:与 ltspice 兼容的模型

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/827524/sn74lvc1g240-ltspice-compatible-model

器件型号:SN74LVC1G240

您好!

是否提供 SN74LVC1G240的 ltSPICE 兼容模型?

谢谢。

此致、Alen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    我刚刚创建了这个 SPICE 模型并在 TINA 中对其进行了测试。 您能在 LTSpice 中确认它是否适合您吗?

    这是一个行为模型、因此如果在数据表规格内使用、它将正常运行。 不应在数据表规格之外使用。

    e2e.ti.com/.../SN74LVC1G240.cir

    谢谢!

    卡兰