This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:结至外壳热阻

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/827268/sn74lvc1g126-junction-to-case-thermal-resistance

器件型号:SN74LVC1G126

您好!  

您能否共享此器件的结至外壳热阻?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    请告诉我您希望使用哪种封装的热性能。 它们根据封装类型而变化。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、忘记包含完整的详细信息。
    对于 SOT-SC70 (DCK)、请参阅。 器件型号 为74LVC1G126DCKRG4的器件。

    非常感谢! )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    以下是 SN74LVC1G126 DCK 封装的热性能。

    谢谢!

    卡兰