This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:最大额定结温

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/826874/txb0104-q1-maximum-rated-junction-temperature

器件型号:TXB0104-Q1

您好、TI 团队

我的客户有疑问。

此 IC 的最大额定结温是多少?
数据表中规定的绝对额定存储温度为150°C
绝对最大额定温度是否也是150°C?
 
此致、
高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    是的、您回答正确! 我们有一个有关此主题的常见问题解答。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan-San

    感谢您的快速响应。

    我知道。

    我回答了我的客户。

     

    此致、

    高志林