This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106-Q1:OE 是否可以连接至 VCCB?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/827426/txb0106-q1-oe-connect-to-vccb-is-possible

器件型号:TXB0106-Q1

大家好、

我想使用 VCCA=1.8V、VCCB =3.3V、但希望从3.3V 域控制 OE、

但数据表显示 OE 必须由 VCCA 控制。  

它看起来 OE 具有5V 容差。

如果我从 VCCB 侧控制 OE 有任何问题吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示"以 VCCA 为基准"(这意味着高电平的开关阈值为 VCCA×0.65)、并且"输出使能(OE)输入电路的设计使其由 VCCA 供电"(这意味着如果 VCCA 断电、则不工作)。

    OE 引脚被设计成可由至少高达 VCCA 的任何电压进行控制(请参阅第6.3节;VCCA×0.65和5.5V 之间的任何电压均可接受为高电平)。