This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:SN74LVC1G04和 SN74AHC1G04之间有何差异

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G04, SN74AHC1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/826943/sn74lvc1g04-what-is-the-difference-between-sn74lvc1g04-and-sn74ahc1g04

器件型号:SN74LVC1G04
主题中讨论的其他器件: SN74AHC1G04

大家好、

  在这里了解您很高兴。 我想我们是否可以用  SN74AHC1G04替换 SN74LVC1G04? 这两个器件之间的主要区别是什么? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AHC 最小电源电压为2V、其输出驱动器较弱(这会降低最大频率和噪声)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    我通常使用参数搜索进行高级比较。

    我已将下面2项的比较结果进行了比较: