This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:Vref-A 和 Vref-B、上电序列

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/826282/lsf0102-vref-a-and-vref-b-power-up-sequence

器件型号:LSF0102

LSF0102支持团队

我的客户正在考虑在 Vref_A = 1.8V 和 Vref_B = 3.3V 的条件下使用 LSF0102、如数据表中的图9所示。 在3.3V 电源轨上电后、1.8V 电源轨上电。在这种情况下、在连接1.8V 电源轨之前、是否需要将控制 EN 引脚的电路设置为低电平? 如果是、您是否具有推荐的电路?

谢谢

TAMIO