This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0108 -违反要求 VCCA <= VCCB 的后果

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXB0108, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/826367/txb0104-txb0108---consequences-of-violating-requirement-vcca-vccb

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件:TXS0108ETXB0108

你好。  我们正在调试使用 TXB0108的设计。  由于连接到 TXB0108的器件内部的上拉电阻、该器件在我们的应用中无法正常工作。  我们通过使用 TXS0108E 解决了这个问题、并且接口可用。  但是、存在一个单独的问题- VCCA=3.3V 和 VCCC=2.5V、这违反了 VCCA <= VCCB 的要求。  TXB0104的相关问题涉及方框图中未显示的内部二极管。 在工业温度和时间范围内、这种违反行为会产生什么后果?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    《双向转换器的 VCCA 和 VCCB 偏置要求》(SCEA060)指出:

    TXS 和 TXB 型转换器要求 VCCA 小于或等于 VCCB。 这是由一个内部保护二极管引起的、当 VCCA 上的电压超过 VCCB 上的电压时、该二极管可能会被正向偏置。 […] VCCB 固定为2.5V、VCCA 从2.5V 扫描到3.5V:

    如图4…所示 当 VCCA 上的电压比 VCCB 上的电压高约0.6V 时、二极管开始导通、并且随着 VCCA 的增加、ICCA 电流开始急剧增加。