This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:多个串联器件

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/826232/txs0108e-multiple-devices-in-series

器件型号:TXS0108E

你好。

能否将两个 TXS0108E 电平转换器串联?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    (两个器件的上拉电阻器将并联、因此所需的驱动强度翻倍。 但 kΩ μ A || kΩ μ A = kΩ μ A、这仍然是微小的电流。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    什么是应用、什么是系统电压节点?

    TXS0108具有智能上拉电阻器、可根据输入信号变为高电平或低电平在4K 或40k 之间变化。

    因此、理想情况下、可以完成该操作、而正如 Clemens 建议的、并联组合将更高;4k Ω|| 4k Ω。 与20kohm || 20kohm 相比、它的电流绝对更高。 请注意、TXB 不建议用于背靠背连接。