This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIBPAL16L8-10M -在芯片上标记5962-85155172A 是什么意思

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/826156/tibpal16l8-10m---what-does-mean-marking-5962-85155172a-on-chip

您好!

我们有客户想要对器件"5962-85155172A"进行编程。 标记"5962-85155172A"似乎是某种制造商器件型号或类似产品。 您能告诉我们哪个混凝土设备属于上述标签吗?

谢谢!

此致、

弗兰蒂塞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个数字听起来像是 TIBPAL16L8-10M;"2A"是 LCCC 封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5692-8515172A 是国防部后勤局(DLA)使用的 SMD 器件型号

    SMD 是由 DLA 控制的部件的图纸或规格。

    TI 产品页面可在此处找到:

    www.ti.com/.../TIBPAL16R8-7M