This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:IBIS 模型

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, SN74CB3Q3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/826243/sn74avc4t774-ibis-model

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3257

尊敬的 E2E:

SN74AVC4T774和 SN74CB3Q3257的 IBIS 模型能否在 HyperLynx 软件中运行、尤其是在 SPI 接口上运行?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您希望使用 IBIS 模型进行测试的是什么?

    IBIS 模型不支持测量传播延迟、偏差或其他时序信息。 IBIS 主要用于模拟传输线路并分析信号完整性问题。

    是的、应在 HyperLynx 中使用 IBIS 模型、并可为您提供信号完整性答案。

    谢谢!

    卡兰