This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 LM5118的 TI-PMLK 降压/升压实验板

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/780990/ti-pmlk-buck-boost-experiment-board-using-lm5118

问题与 PMLK 降压/升压实验手册(修订版 A)的实验1有关。 也就是说、在计算模式 CCM 的占空比时、我们需要确定 转换器效率。 有一个理论值表。 实际上、我如何知道从理论上获取引脚的 Iin (输入电流)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donglun:

    该部件的专家在美国。 他们将 在一天后回复您。

    对于引脚、它取决于输出功率和转换效率。 SO 引脚= Po/eff。 =(Vo*IO)/eff。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以轻松计算输出功率。但如何获得效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Donglun、

    要计算效率、需要测量四个参数。 {VIN、IIN、VOUT、IOUT)。

    应使用电流表测量输入电流和输出电流。 应直接在电路板上使用 DMM 测量电压。
    输入功率在 VIN*IIN 上计算,输出功率计算为 VOUT*IOUT。 然后将效率计算为 Pout/PIN。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我的意思是理论效率。 因为 在给定的表中有要计算的理论值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Donglun:

    我不确定您所指的是哪个表。

    为了估算效率和数量、需要考虑到这些因素。 例如 MOSFET 的开关损耗和条件损耗。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是实验1 test1第27页的表。 您可以看到有一个理论占空比参数。 但没有理论背景下 CCM 中理论占空比的公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在第23页中还有表1、其中显示了降压模式和降压-升压模式下转换器在 CCM 下的占空比、电感器电流斜率、直流平均值、峰值和谷值的表达式。 是否有适合 DCM 模式的表格? 因为我想自己计算公式(3)-(8)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    东伦

    书中似乎没有关于 DCM 运行占空比值的表格。 这些可以通过电感器的电压第二平衡推导出来。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCM 运行模式下的占空比如何? 根据 第23页、由于效率未知、理论上无法计算占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    东伦

    可以使用电感器的伏秒平衡来计算 CCM 运行占空比。 这是理想的占空比计算、可用于计算效率。 效率将略微改变占空比。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我已经解决了。 第35页怎么样? 有一个表格用于显示四种不同模式下的功率损耗。 可以建议我如何 启动公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Donglun:

    启动公式意味着什么?
    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、它是 公式推导。