This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:SN74LVC1G07DBVR 标记问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/785369/sn74lvc1g07-sn74lvc1g07dbvr-marking-issue

器件型号:SN74LVC1G07

在数据表中、标记的描述如下:

但我们得到的结果如下:C07J

有人能帮我解决这个问题吗?非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Skate、您好!

    顶部标记是 LVC1g07器件的正确标记。
    我们正在后台工作、以便在数据表中修复它。
    感谢您突出显示此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法向客户解释这个问题、是否有更好的解决方法?

    非常感谢您的热情帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Skate、您好!
    理想的方法是更新数据表、但在此之前、客户必须相信我们在这里的对话中的器件标识是良好的、同时我们正在努力更新数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顶部符号现已更新到数据表中。

    感谢您的耐心、如果有任何问题、请告诉我。