This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:SN74LVC1G08标记问题

Guru**** 2924630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/787499/sn74lvc1g08-sn74lvc1g08-marking-issue

器件型号:SN74LVC1G08

 C08J 是否是 SN74LVC1G08的正确标记? 为什么我无法从 SN74LVC1G08的数据表中找到它?

有人能帮我解决这个问题吗?

我经常遇到同样的问题、这真的很令人沮丧。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Skate、您好!
    您能否共享器件的发货标签和图片?

    我想拉一下批次追踪代码、看看我是否可以找到问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我将与客户沟通、并要求他稍后提供装运标签和设备图片。
    非常感谢您的热情帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Skate、您好!
    是的、这是该器件的正确标记代码。 我能够找到器件的批次、而没有任何问题、导致我进入了合适的制造工厂、在那里我可以找到顶部标记。

    计算机系统当前存在问题、导致多个部件的 DBV 和 DCK 软件包无法从我们的数据库中提取正确的信息。 我们正积极努力解决此问题、并对给您带来的不便深表歉意。

    对于该器件、C08指示功能和系列、而"J"指示制造工厂。 希望这些信息将帮助您了解其他器件、这些器件还会显示另一个字母"J"