This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:我想知道 LSF0108是否适用于基于 TMS320F28x 的系统。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC4245A, LSF0108, TXB0108, SN74LVC2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/787707/lsf0108-i-wonder-if-lsf0108-is-suitable-for-my-tms320f28x-based-system

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件:SN74LVC4245ATXB0108SN74LVC2G17

到目前为止、我已将 SN74LVC4245A 用于 TMS320F28x 芯片的 GPIO 端口。
但是、我需要一款双向免费提供的器件、因此我搜索了 TI 的产品并找到了 LSF0108。

我计划将 TI 的 LSF0108用作双向数字缓冲器。 我想知道、假设我在两种情况下使用 LSF0108、例如所附图像、是否存在任何可能会导致问题的问题。

如果 LSF0108不适用、请建议使用合适的器件。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nam、

    在第一种情况下、两个器件之间没有转换、使用 LSF0108器件的用途是什么? 此器件本身不提供任何缓冲功能。 在第一种情况下、您可能不需要 LSF。

    在第二种情况下、是的、您可以通过这种方式配置器件。 此外、请注意、5V 侧需要将外部上拉电阻器连接到5V 电源才能启用上行转换。 最后两条线路上的下拉电阻器表示这些通道未连接、因此使用了下拉电阻器?

    请参阅 LSF 基础知识及其在本常见问题解答中的工作原理:

    e2e.ti.com/.../742100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我忽略了 LSF0108不是数字缓冲器解决方案。

    是否有一个数字缓冲器解决方案可以在没有任何方向控制的情况下双向传输?

    最好将施密特触发器应用于缓冲器输入。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nam、

    对于此处的用例、TXB0108可视为双向缓冲器解决方案。
    但是、请注意、TXB 是弱缓冲器、驱动强度限制为20uA、因此无法驱动大于70pF 的大电容负载。
    根据定义、器件的自动双向特性使其成为弱驱动器。
    如果您有任何疑问、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的建议对我非常有帮助。

    我想知道是否有数字缓冲器解决方案允许自由上拉或下拉应用来定义信号线路的初始状态、以及不带方向控制的双向信号传输。

    如果存在 这种情况、我希望在我的系统设计中应用数字缓冲器、以便在没有方向控制的情况下传输双向信号。

    但在听取您的建议后、我认为最好使用诸如 SN74LVC2G17的施密特触发输入类型数字缓冲器。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nam、

    很高兴为您提供帮助。
    如果您正在研究任何转换、ST 缓冲区将会有所帮助。
    但无法保证进行3.3至5V 转换、也无法进行双向数据传输。