This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A:SN74LVC07A

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CD40109B, SN74AHC1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/787650/sn74lvc07a-sn74lvc07a

器件型号:SN74LVC07A
主题中讨论的其他器件:CD40109BSN74AHC1G04

OUT 脉冲的电压(PWM_1L)是否可以大于 VCC 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!

    不建议输出电压高于5.5V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论 VCC 如何、输出都可以上拉至任何电压、最高可达5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我的 VCC 为15V、该怎么办?我能否将其拉至12V 脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VCC 和 VO 的绝对最大额定值为6.5V;更高的电压将使芯片变焦。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果得到 VCC、则 VCC 为5V、但 我们可以将脉冲输出上拉至任何合适的电压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上拉电压施加到输出引脚;您不得上拉至任何高于6.5V 的电压

    要获得更高的输出电压、请在分立式晶体管之前使用逆变器(例如 SN74AHC1G04)、或使用 CD40109B。