This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T34-Q1:该器件是否支持从高压到低压的信号方向

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T34-Q1, 2N7001T, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/787843/sn74aup1t34-q1-whether-the-part-support-signal-direction-from-high-voltage-to-low-voltage

器件型号:SN74AUP1T34-Q1
主题中讨论的其他器件: 2N7001TSN74AXC1T45

在数据表中、仅介绍了从低电压到高电压的信号应用。 请说明它是否支持降压情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhipei、

    SN74aUP1T34-Q1支持从高到低以及从低到高的转换。 Vcca 和 Vccb 均支持0.9至3.6V 的电压范围。

    应用电压范围/和其他要求是什么?

    您还可以考虑使用新产品2N7001T 或 SN74AXC1T45进行升压和/或降压转换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

    感谢您提供的信息、非常感谢!

    在本例中、应用电压需要在 大约1.6MHz 的信号频率下从3.3V 转换为1V/1.8V。 请评论是否存在任何问题、因为数据表仅涉及从低电压到高电压的信号转换。  

    我将检查您对新产品的建议。 谢谢!

    此致、

    Zhipei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zhipei、
    器件的速度受到输出电源电压的严重影响-这将最显著地限制速度、因为输出必须驱动比任何内部逻辑大得多的负载。

    因此、在您的示例中、您的输出为1V 或1.8V。 在这些电压下、SN74AXC1T45绝对不会对该速度产生任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier、

    感谢您的回复。 现在、我将关闭主题。  

    此致、

    Zhipei