This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16244A:有关上升和下降时间输入槽的问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/788118/sn74lvc16244a-question-about-the-input-groove-when-rise-and-fall-time

器件型号:SN74LVC16244A

大家好、

   当我的客户使用 SN74LVC16244A 器     件时、他们发现在上升和下降时间时、输入时钟有一个槽、如下所示。 凹槽期间 约为1ns、振幅约为100mV。 客户想知道它是否会影响芯片功能和性能。 非常感谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengquan:

    当系统中涉及相对较长的传输线时、在信号中看到这种非单调性是比较常见的。

    我不希望看到如此短的"凹槽"会出现任何问题。  切换输出所需的时间比1ns 长得多、最坏的情况是输出转换的减慢非常短暂(~1ns)。