This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4029B:用于7段显示屏的可预置加/减计数器的最佳 IC

Guru**** 2890850 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4029B, CD4516B, MSP430FR2311, SN7400, SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/786972/cd4029b-best-ic-for-presettable-up-down-counter-for-use-with-7-segment-display

器件型号:CD4029B
主题中讨论的其他器件: CD4516BMSP430FR2311SN7400SN74LVC1G123

大家好!

我忙于一个项目、需要能够通过间隙传感器跟踪进出停车场的车辆数量。 我需要能够使用7段显示屏来显示可用停车位的数量、这意味着我必须从46开始计数-这是我的停车场的大小。 我还将在任何时候仅接收单个输入。 我已经做了很多研究、但我一直在努力确定哪个 IC 是最适合工作的 IC -每次我做出选择时、我都会找到另一个可能的选择的链接!  

我已将选择范围缩小至 CD4029B、74HC193和 CD4516B。 此时、我倾向于 CD4029B、只是希望确认我已走上正确的轨道。

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kirsten、欢迎参加论坛!
    通常,如今最好的解决方案是使用微控制器--那里有很多低成本、低功耗选项,基本上可以无限自定义。 我最近使用 MSP430FR2311进行了类似的构建。 一个缺点是、您必须对 MCU 进行编程、并进行大规模生产、这会增加成本和复杂性。 不过,在这种情况下,对于一次性构建来说,这可能是你最好的选择。 代码可能会非常简单。

    不过、我知道这不会直接回答您的问题。 如果您打算使用逻辑器件、我想对要求进行一些澄清。

    CD4k 系列逻辑器件非常老旧、对于现代设计而言通常效率较低。 由于它很旧、它还包括当今 MCU 通常处理的函数、例如计数器。 我们的大多数客户仅在需要模糊功能或真正需要在5V 至18V 之间运行时选择 CD4k 逻辑。 HC 也很旧(它是 SN7400系列 TTL 逻辑器件的原始 CMOS 替代品)

    您能不能简单介绍一下您系统的要求? 是否存在功耗限制? 电压? 会出现哪种信号? 要驱动哪种类型的负载? 如果您有一个方框图,则会很有帮助,最好是提供有关进出计数器的信号的详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    非常感谢您的回答!

    遗憾的是、这是一个大学项目、我们不允许使用微控制器! 不过、由于系统的电源必须保持在3V 至18V 的范围内、因此我的电压限制非常准确。

    除了电压限制外、接收到的信号来自具有光晶体管输出的传输式光学传感器(TCST110-230)。 我计划设计一个电路、该电路通过555计时器将由间隙传感器生成的电压脉冲传递到4029 (一个间隙传感器将递减计数、另一个将递增计数)、该电路将通过7段显示屏生成输出。

    我没有提到电路功能的第二部分、因为我还没有对它进行过探索、但它可能对您有所帮助-我的系统(它只是跟踪进出停车场的车辆数量) 必须能够生成一个信号、以便在停车场达到最大或最小容量时关闭各种其他子系统-当停车场为空时、它必须关闭风扇和灯、 当停车场处于最大容量时、它必须禁用动臂电机。 风扇系统将使用施密特触发电路实现、照明系统将使用模拟比较器电路实现。

    我不负责此项目的所有子系统、但明天我将与其他小组成员会面、并将能够获得更多信息、包括显示所有子系统交互方式的方框图。

    再次感谢您的反馈!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的第一个建议是以5V 电压运行系统、从而为您提供尽可能多的逻辑器件。 任何更高的值都将限制您仅使用 CD4k 系列、而不是我们拥有的最多样化的逻辑系列。

    对于脉冲生成、我建议使用 SN74LVC1G123等单稳多谐振荡器、而不是555计时器。 该器件仅使用一个外部电阻器和一个外部电容器来设置脉冲宽度、该脉冲宽度可作为输入直接发送到 CD4029B 时钟。

    您需要在系统启动时预设 CD4029B --这可以通过使用系统控制器(听起来您不能使用)或上电复位信号来实现。 有关电路的详细信息、我建议查看此视频: training.ti.com/tlm-app-por

    您可能会发现该网站上的其余视频也很有用-我们会尽量缩短这些视频的播放时间并提供信息。

    听起来您有一个有趣的项目可以处理。 随时可以提问。 我们随时为您提供帮助。