This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74ACT02:防止 VCC 反馈的推荐方法

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT02, CD74ACT02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/788044/cd74act02-recommended-method-for-preventing-vcc-backfeed

器件型号:CD74ACT02
主题中讨论的其他器件:SN74AHCT02、

您好!

在 VCC < Vin 的情况下、TI 是否有防止输入电压通过保护 CMOS 保护二极管反馈 VCC 的推荐方法?

谢谢、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、您好、欢迎参加论坛!
    防止 Vin 为电源轨供电的最佳方法是选择一个具有过压容限输入的逻辑门-也称为输入、而不使用正钳位二极管。 SN74AHCT02是 CD74ACT02 (在大多数用例中)的直接替代品、并且没有正输入钳位二极管。

    另一个不太理想的选择是在电源和 Vcc 引脚之间放置一个肖特基二极管-仅允许电流流入逻辑栅极而不是流出逻辑栅极。 您还可以添加外部负载开关、以便在器件未通电时完全断开电源引脚。