This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC04:六路逆变器可用性

Guru**** 2900840 points

Other Parts Discussed in Thread: CD40109B, SN74LS07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/787431/cd74hc04-hex-inverter-availability

器件型号:CD74HC04
主题中讨论的其他器件:CD40109BSN74LS07

先生/女士、我们需要六路反向器或六路缓冲器或六路施密特触发器或六路施密特反向器、输入电压(Vin)为3.3、输出电压(Vout)为12或24。 如果可用、请提供器件型号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TEMC、

    几乎没有器件可以提供3.3V 至12V 的电压、例如 CD40109B、但它仍然无法达到24V。
    SN74LS07开漏器件最高可达30V。 这是否适合您的系统?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    现在、我们已经在使用 SN7406D。但是、根据该器件的技术细节、建议的工作电压为4.5至5.5、最大输入电压为7伏。 但是、我们的设计输入电源电压为3.3伏。 对于第一批此类 IC、我们设计的产品运行良好。 但在第二批中、我们没有实现所需的功能。 对于该问题、我们发现 IC 建议的电压额定值不是3.3V。 因此、SN74LS07也具有相同的建议额定值。 因此、请为我们的问题提供解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TEMC、

    SN74LS07的 VIH 为2V、因此即使是5V Vcc、3.3V 也不会成为问题。
    如果没有5V Vcc 可用性、那么我们可能没有单芯片解决方案。