This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:当器件由1.8V 供电时、需要将3.3V IO 连接到输入

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/787886/sn74lvc1g08-concern-on-connecting-3-3v-io-to-input-when-the-device-is-powered-by-1-8v

器件型号:SN74LVC1G08

您好!

我们将1.8V 电源连接到器件 SN74LVC1G08DBVRE4 (2输入与门)。

我们将1.8V 兼容信号连接到输入1。

我们将3.3V 兼容信号连接到输入2。

输出预期为1.8V 兼容信号。

将3.3V 兼容信号连接到 SN74LVC1G08DBVRE4的输入引脚(由1.8V 供电)是否会对器件的正常运行/性能/可靠性产生任何影响?

请确认。

此致、

Vijetha H.N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我在“常见问题解答”部分得到了答案:
    e2e.ti.com/.../723607

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijetha、

    很高兴您能使用我们的常见问题解答主题获得您的答案! 如果您可以单击绿色按钮、以便遇到此问题的其他人可以找到相同的结果。 谢谢、祝您愉快!