This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TXS0108E:SPICE/TXS0108E

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TXS0108E, TXS0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/780258/tina-spice-txs0108e-spice-txs0108e

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:TINA-TITXS0101

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的所有人:

我需要 TXS0108E 8位双向电压电平转换器的 SPICE 模型.. 您能否为我提供此产品的 SPICE 模型? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    欢迎使用 e2e。
    我们没有 TXS0108e 的 SPICE 模型。
    我们在产品页面的 SW/工具文件夹中为 TXS0101提供了该功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何在 LTSpice 中使用 TXS0101 HSpice 模型? 当我尝试在 LTSPICE 中使用 HSpice 模型时、我会收到以下错误:"Fatal Error: Troy converting to curly brace notice: Mismatched single quotes "in <:e2adm#V+92F61\k!m[2WD#{<F=3t5z=fqp/-,9/3Xj+-9*#%*loWy<= } 4\$f9tkl"。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不是 SPICE 模型仿真专家。 我相信有一些转换工具可以让您实现这一目的、但我必须请您咨询 webench 工具团队以获得他们的意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    HSpice 与 LTSpice 不兼容。 我不知道从 HSPICE 到 LTSPICE 的任何转换工具。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何在 Tina TI 中使用 HSpice 或 IBIS 模型? 提前通知 Thnaks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不幸的是、这是不可能的。

    Herman