This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:串联终端和上拉电阻器

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/787666/sn74lvc2t45-series-termination-and-pull-up-resistors

器件型号:SN74LVC2T45

尊敬的逻辑团队:

我知道 CMOS 驱动器输出的阻抗随电压以及输出是高电平还是低电平而变化。 我计划串联端接驱动器的输出、以匹配50欧姆布线的阻抗。 如果我在3.3V 电压下工作、您能否建议使用一个电阻值、其中电阻器和驱动器输出阻抗之和大约等于50欧姆?

此外、数据表中有一个带建议 PCB 布局的图。 在该图中、方向线有一个上拉电阻器。 电阻器的用途是什么?

谢谢、

HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 HSG、

    使用33欧姆电阻器应该会使您非常接近50欧姆。 该电阻器基本上只是将方向引脚上拉至 VCCA。 这样做是为了固定方向。