This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN7400:Tina/Spice/

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN7400, SN74HC00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/786374/tina-spice-sn7400-tina-spice

器件型号:SN7400
主题中讨论的其他器件:TINA-TISN74HC00

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好。

找不到 SN7400的 TINA SPICE 模型。 请帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jatin、您好、
    这是计算机在几十年前的一个部分(第一个逻辑器件)、因此没有 PSpice 仿真模型是合理的。

    我建议升级到更现代的器件、例如 SN74HC00或 SN74LVC00。 我可以为您提供 PSpice 模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jatin、

    我想您可能会从一些额外的仿真模型中受益。 请参阅随附的两个文件、了解我为 LVC 和 HC 逻辑系列收集的逻辑门行为 PSpice 模型。

    e2e.ti.com/.../SN74LVC.zip

    e2e.ti.com/.../SN74HC.zip

    如果您有任何问题或需要任何帮助、请告诉我、如果这解决了您的问题、请务必单击绿色的"这解决了我的问题"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我很快会检查并告知您。