This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:FCT 测试中的状态变化问题

Guru**** 2867000 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/786791/txb0104-status-changes-issue-in-fct-test

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件:SN74LVC8T245

FCT 测试:时出现问题
当 ES+/-或编码器_+/-从+5V->0V 或0V->5V,RO 或 eQEP 变化时、通常无法实现+3.3V->0,的 somtimes 保持+1.7V-2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    输入和输出通道上是否有范围?
    我看到5V 侧有上拉和下拉电阻器、3.3V 侧有什么负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="ShreyasRao"]您好、

    输入和输出通道上是否有范围?

    我看到5V 侧有上拉和下拉电阻器、3.3V 侧有什么负载?[/quot]

    [引用 user="ShreyasRao"]您好、

    输入和输出通道上是否有范围?

    我看到5V 侧有上拉和下拉电阻器、3.3V 侧有什么负载?[/quot]

    [引用 user="ShreyasRao"]您好、

    输入和输出通道上是否有范围?

    我看到5V 侧有上拉和下拉电阻器、3.3V 侧有什么负载?[/quot]

    [引用 user="ShreyasRao"]您好、

    输入和输出通道上是否有范围?

    我看到5V 侧有上拉和下拉电阻器、3.3V 侧有什么负载?[/quot]

    [引用 user="ShreyasRao"]您好、

    输入和输出通道上是否有范围?

    我看到5V 侧有上拉和下拉电阻器、3.3V 侧有什么负载?[/quot]

    [引用 user="ShreyasRao"]您好、

    输入和输出通道上是否有范围?

    我看到5V 侧有上拉和下拉电阻器、3.3V 侧有什么负载?[/quot]

    [引用 user="ShreyasRao"]您好、

    输入和输出通道上是否有范围?

    我看到5V 侧有上拉和下拉电阻器、3.3V 侧有什么负载?[/quot]

    [引用 user="ShreyasRao"]您好、

    输入和输出通道上是否有范围?

    否,是否有任何测试规格?

    我看到5V 侧有上拉和下拉电阻器、3.3V 侧有什么负载?[/quot]

    直接连接到 MCU,没有其他东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是根据您的要求进行测试、是否有任何测试规格?+3.3V 信号直接连接到 MCU,没有其他任何东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FCT 测试规格是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    生产中的功能测试、用于验证 IC 功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它的正常操作验证失败了。
    我看不到范围。 您知道示波器探头的额定值吗? 1Mohm、无源10x 探头? 有时、将其配置为50 Ω 并使用1X 探针会增加器件无法驱动或处理的高负载。
    如果不是、则 PCB 上是否存在原理图上未显示的额外负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们为 TP11,拉高10kohm 电阻器、然后 Tp10无法实现低电平。 Tp10 (3.3V 信号侧)直接连接到 MCU,Tp11 (5V 侧)直接连接到连接器,其他什么都没有。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议使用 SN74LVC8T245器件、与 TXB0104 (20uA)相比、该器件具有更强的驱动电流强度(32ma)。
    它可以驱动低电平并有效驱动高电平、优于 TXB0104。