This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:MDIO 信号电压电平位移

Guru**** 2868190 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/786403/txs0104e-mdio-signal-voltage-level-shift

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:LSF0102

大家好、

我的客户希望找到一个能够将3.3V 电压转换为 MDIO 信号1.8V 的器件。

我搜索前面的帖子、您推荐 TXS 和 LSF 器件。

但我发现 TXS0104只能支持2MHz 的开漏信号。

客户所需的数据速率约为20MHz。

那么、您能否帮助评论 TXS0104是否支持20MHz MDIO 信号的电平位移?

如果没有、请帮助为应用提供合适的器件。

Lacey

非常感谢 !  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:
    根据我的经验、"漏极开路"和"20MHz"并不是真正的结合在一起。 您是否具有系统的驱动强度和负载电容规格?

    转换仅是一个方向(3.3V 至1.8V)、还是数据也从1.8V 升至3.3V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我只需参考数据表、它似乎与驱动程序类型相关:如下所示

    MDIO 信号与 I2C 是双向的、但数据速率需要支持20MHz。

    您能否帮助双倍检查 TXS0104的数据频率?

    Lacey

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    TXS010x 系列不能支持20Mhz 开漏接口数据速率。
    您必须考虑将 LSF0102与强大的外部上拉电阻器(通常为500欧姆、假设容性负载为15pF)配合使用、以启用20Mhz 信令。 电容负载越低越好。
    IO 引脚的两侧都需要外部 PU、但时钟仅需要在输出侧、因为我认为输入是推挽式。
    此外、请注意、驱动器侧必须灌入通过上拉电阻器生成的所有电流、同时保持输出端的低电平。
    请参阅此处的 LSF 培训视频:
    training.ti.com/tlm-lsf-basics
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    还想知道您以前是否遇到过 MDIO 或 I2C 20Mhz 要求、或者这是第一次?
    是否有需要如此高速的特殊模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!
    非常感谢您的回复!
    我以前没有问过这个问题。
    我已经与我的客户进行了检查、他们反馈这是 MDIO 接口的常见数据速率、而不是特殊用例。

    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈、Lacey。