This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:SN74LV1T34

Guru**** 2957550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T34, TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/787339/sn74lv1t34-sn74lv1t34

器件型号:SN74LV1T34
Thread 中讨论的其他器件: TXB0106

您好、先生、

 您能不能建议 使用升压转换( 5.0V VCC 时为3.3V 至5.0V)六路缓冲器部件。

此致

Anuraj NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anuraj、

    没有与 SN74LV1T34类似的十六进制转换器件。
    我们有4通道 SN74LV4T125a 器件。
    TXB0106 6通道自动双向器件可以正常工作、但所需的缓冲器驱动强度是多少?
    或者、您可以考虑将 TTL 兼容器件用作十六进制转换器件:
    www.ti.com/.../sn74ahct367.pdf