This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:这是否适用于风扇转速计和 PWM 引脚

Guru**** 2876070 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45, SN74AVC2T45, LSF0102, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/786048/lsf0102-will-this-work-for-the-fan-tacho-and-pwm-pins

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件:ASHSN74LVC2T45SN74AVC2T45TXS0102

你(们)好  

我想将 LSF0102DCUR 部件用于风扇 PWM 和转速计引脚、该引脚上拉至5伏。

我可以使用该部件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashu、

    LSF 是无源转换器件、与 SN74AVC2T45或 SN74LVC2T45等有源转换器件不同、它本身不提供任何驱动电流。
    风扇转速计引脚需要电流驱动、还是启用或禁用器件(我认为这是高阻态引脚、不需要太大的驱动强度)? 输入驱动器器件的电压电平是多少?
    对于5V 转换要求、请考虑使用 SN74LVC2T45、该器件可提供高达32mA 的每通道驱动电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    感谢您的回复。

    转速信号由风扇驱动、PWM 信号由处理器驱动。
    处理器侧电压为1伏、风扇侧电压为5伏信号。
    我将从1伏转换为5伏。

    是否可以使用 LSF0102DCUR。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    灰、

    您可以使用 LSF0102、因为没有可提供1V 至5V 电压的有源驱动转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。

    目前我使用的是 MAX14591器件。

    您能否确认我可以将最大器件替换为 TI LSF0102DCUR 器件。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    灰、
    MAX 器件似乎可以被 TXS0102取代、但它不支持1V 电压。
    使用 LSF0102、您需要在 IO 线路上进行附加上拉。