This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204支持或不支持低引脚数(LPC)信号

Guru**** 2886450 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/787455/lsf0204-lsf0204-is-or-not-support-low-pin-count-lpc-signals

器件型号:LSF0204

尊敬的 Sirs:

我的客户将 LSF0204用于 LPC 信号应用。

发现 Vil 两侧仍有1V 电压、如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    我看到原理图中的200k 偏置电阻器位于错误的位置。
    请参阅有关偏置电阻器放置的数据表。

    请参阅应用手册、了解影响 LSF 器件音量的因素。 强上拉电阻会导致更大的电流流入驱动器侧、如果驱动器无法灌入所有电流(IOL)并保持 VOL、则 LSF 的输入将上升、从而导致 LSF 的输出也上升。 对于3.3V 侧、是否使用200欧姆电阻作为上拉电阻? 将其增加到1K 或4.7K、VOL / VIL 将下降。
    www.ti.com/.../scea056.pdf