This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4094:这是否已复位?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/787115/cd74hc4094-does-this-have-reset

器件型号:CD74HC4094

我们的系统特别要求在系统启动时、所有输出都为低电平。  系统关断/断电是否会使该器件复位?  我们无法为此应用依赖适当的关闭程序。  使能线当前在原理图上被拉高。  为了使这正常工作、我已经说过、我们是否需要控制该使能线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、欢迎参加论坛!

    CD74HC4094被视为"锁存器件"、这意味着其内部的数据存储在逻辑锁存器中。 由于这些电路在上电期间固有地不稳定、因此无法保证输出在启动时会处于特定的逻辑状态。

    这里有一个常见问题解答、讨论了这一点:

    此器件没有直接复位。 输出可通过 OE 引脚置于高阻抗状态、然后通过电阻器下拉以保持低输出、直到系统控制器为数据计时。