This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:数据速率冲突

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXS0206A, SN74AVC4T234, SN74AUP1T17, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/785225/txs0108e-data-rate-conflict

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: TXS0206ASN74AVC4T234SN74AUP1T17SN74AVC4T774

您好!

数据表的参数表和首页指出: 最大数据速率–110Mbps (推挽)

但是、第6.6至6.15节规定、TI 保证的最大数据速率为20-60Mbps、具体取决于电源电压。

宣传的绩效与保证的绩效之间似乎存在巨大差距。 我可能会有误解、如果有、请纠正。

我们是否建议客户将此部件用于60Mbps 至110Mbps 的速度?

谢谢、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    60Mbps 是最小数据速率、通常可以提高到最大110Mbps。
    我想知道应用和系统要求是什么。 数据速率是否是关键要求、是否需要自动双向转换器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    感谢您的快速回答。

    接下来、我们将介绍100Mbps SDIO 连接。 在我看来、TXS0108E 似乎不是最好的部分、因为并非所有器件都能保证达到100Mbps (假设已完成正确的 PCB 布局)。

    我们是否有专为100Mbps 数据设计的自动方向电平转换器?

    我的另一个想法是查看客户是否可以使用与 SD 接口兼容的 SPI 协议。 这没有双向数据。 在这种情况下、我们也许会有更好的选择?

    谢谢、
    Ryan B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    TXS0206A 器件的最大时钟速率为60MHz (120Mbps)、但 IO 引脚上的数据速率高达60Mbps。
    这是一个特定于应用的器件、支持 SD 卡接口。
    时钟引脚被缓冲、但 IO 引脚是自动双向的、因此无法实现高数据速率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    我正在尝试使用 SPI 协议与 microSD 卡进行通信。 这将需要3条单向数据线(DI、SCLK、CS)进入卡、1条单向数据线返回主机(DO)。

    我在这里唯一关心的是时钟引入的延迟。 SD 卡将使用电平转换器的传播延迟略微延迟的时钟运行。 当尝试将数据发送回主机时、主机是否会正确解释数据、因为它自己的时钟略高于 SD 卡的时钟?

    谢谢、
    Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想将 SN74AVC4T234用于该卡的数据



    SN74AUP1T17用于存储卡中的数据
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    对于 SPI 接口、我推荐使用 SN74AVC4T774。 每个 IO 端口都具有 DIR 控制、可针对 SPI 操作进行配置。
    此器件支持大于100Mbps 的数据速率。