This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:功率估算

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/786720/sn74lvc16t245-power-estimation

器件型号:SN74LVC16T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245

您好!

假设该器件充当 FPGA (3.3V)和 C6654 DSP (1.8)之间的电平转换器、则每个 I/O 的估算电流和器件消耗的功率是多少? 棒球场。 不确定如何估算。

2.我看到如果一个电源为0V、另一个电源处于其电平、则输出为高阻抗。 但是、如果其中一个电源不在那里该怎么办呢? 例如、DSP 可能会断电。 在没有电压存在时、是否将其视为0V? 如果存在泄漏值、我担心它是否会影响器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramgopal、

    您可以考虑使用 SN74AXC8T245、该器件针对1.8至3.3V 转换进行了更多优化、而不是 SN74LVCxx 器件。
    如果电源悬空而不是保持在 GND、则不能保证 Ioff。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于进入 A/B 端口的输入泄漏电流、它类似于控制引脚的输入泄漏电流(OE/DIR)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    我将考虑第二个器件 SN74AXC8T245。 添加1K 下拉是否有帮助?

    如何估算器件的功耗? 我没有驱动 LED 或负载。 它只是两个器件之间的转换机制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅有关 Tj 的常见问题解答、该常见问题解答还讨论了 CMOS 功耗:
    e2e.ti.com/.../716186

    CMOS 功率耗散应用手册如下:
    www.ti.com/.../scaa035b.pdf

    您希望在何处具有1K 下拉电阻器? 如果您在电源引脚上有它、它将在正常运行期间消耗功率。 如果不使用浮动电源、我建议使用100k 之类的弱下拉电阻、以最大程度地减小正常工作电流。