This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:输出中带有下拉电阻器的 VOH

Guru**** 2985580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/787060/txs0102-voh-with-pull-down-resistor-in-outout

器件型号:TXS0102

大家好、

您能否帮助确认输出中的下拉电阻器是否会影响 VOH?

数据表显示:“在低至高信号上升沿期间,O.S.S 电路打开 PMOS 晶体管(T1、T2),以将驱动器的电流驱动能力提高约30ns 或输入边沿的95%(以先发生者为准)。 这种边沿速率 kΩ 在由低电平到高电平的转换期间绕过内部10k Ω 上拉电阻器来提供高交流驱动、从而加快信号速度。 在此加速阶段,驱动器的输出电阻会降低至大约50 Ω 至70 Ω。”  

根据我的理解、当输入 A 上有一个上升沿时、T2将被打开、而 N2被关闭、R2被旁路、因此 VOH 等于 VCCB。 如果一个下拉电阻器被连接至输出 B 上的接地端、VOH 仍然等于 VCCB。 您能帮您检查一下吗?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    当您在 TXS 的输出上有一个下拉电阻时、VOH 将受到影响。

    我们在此有一个应用手册、其中介绍了上拉和下拉对 TXS 和 TXB 器件的影响:
    www.ti.com/.../scea054a.pdf