This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4024:时钟分频

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/785126/cd74hc4024-clock-division

器件型号:CD74HC4024

你好

我需要将97KHz 时钟除以96、64或128。

建议我使用 CD74HC4024。

查看数据表

1.我看不出它是如何工作的,因为我不确定使用哪种类型的触发器,所以不能处理它的工作。

2、不能说最后是计数器的 lsb 和 msb。

逻辑图如下所示。

是否有人可以解释您如何将其用作时钟分频器、或者是否有更好的组件可用于时钟驱动器?

感谢你的帮助

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jamie、

    该器件应该适合您。 每个级包含一个主从触发器、此触发器在时钟引脚的下降沿上切换。 由于第1级将外部时钟馈入其中、因此它是 LSB、因为它将该时钟一分为二。 每个连续的级都将前一级的输出连接到其时钟引脚、然后将相应的输出除以2。 因此 Q7 (MSB)将是输入时钟的1/8。

    请告诉我这是否有道理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,迪伦

    感谢您的建议、现在一切都很清楚。

    最后一件事是、MR 引脚能否直接接地、或者 IC 是否必须通过复位、例如在上电时使用 RC 复位引脚?

    谢谢
    Jamie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    由于每个级都包含一个锁存器件、因此我建议进行上电复位、否则输出状态将未知。 查看以下常见问题解答、了解有关我所讨论内容的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    太棒了,谢谢你们的帮助:)

    Jamie