This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:P2P 双向插座

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45, TXS0102, TXB0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/786633/sn74lvc2t45-p2p-bi-direction-socket

器件型号:SN74LVC2T45
主题中讨论的其他器件: TXS0102、 TXB0102

大家好、

客户在 UART 应用中使用 SN74LVC2T45、封装为 DTC (DUT)。 由于 DIR 连接到 GND、因此该电路无法正常工作。

1.我们是否有引脚对引脚双向插座、因此我们不需要重新设计 PCB?

如果没有、是否可以在 UART 3.3至5V 电平位移中使用 TXS0102? 是否有更好的双向推荐?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有 P2P 器件(TXB/TXS/LSF 芯片具有高电平有效使能引脚)。

    TXS0102可用于实现此目的。 如果寄生电容足够小(即、引线不长)、TXB0102也可以正常工作。