This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40109B-Q1:3.3V 至20V 数字电平转换器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CD40109B-Q1, SN74LS07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/785661/cd40109b-q1-digital-level-translator-from-3-3v-to-20v

器件型号:CD40109B-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LS07

您好!

 我需要设计一个电路,其中  来自 FPGA 的+3.3V 脉冲必须转换为+20+/-5V 信号(逻辑1:介于+15V 至+25V  之间,逻辑0: 0V)。CD40109B-Q1似乎是其中一种选择。 在给定的电压要求下,对于一个通道,是否有任何其他最新的 IC 用于电平转换,而交货周期更短?

谢谢

塞马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seema、  
    我认为没有任何设备能满足您的要求、但我将在周一邀请我们的翻译专家来查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seema、

    我们没有可支持此高压转换要求的器件。
    此器件的建议工作电压范围为3V 至18V、绝对最大电压为20V。 它不能超出此范围。
    此外、由于这两个电压都处于运行的转角电压、因此 tpd 会非常大、这可能是不可接受的。
    我们没有积极开发此工作范围内的任何内容。 它的应用/系统要求是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    由于高电压电平可以介于+15V 至+25V 之间,是否可以使用 CD40109B-Q1?

    最小+15V 的同步信号必须与视频一起到达显示屏。

    谢谢

    塞马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seema、

    根据数据表规格、该器件无法处理大于18V (正常 ROC)和大于20V (绝对最大值)的电压。

    您可以考虑使用 SN74LS07开漏器件。
    输入为3.3V 时、输出电压可上拉至25V。