This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:输出错误

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, TXS0108E, SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/785834/txs0108e-wrong-output

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245SN74LVC1T45

尊敬的团队:  

您能不能看一下、有什么原因会导致这里的输出错误?

您可以看到、输出侧的1.8V 信号错误。 3.3V 信号良好。

SDIO 时钟速度现在开始为400kHz、 之后为50MHz

他们已经尝试:

1.尝试在3.3V 侧的 AM_MMC1_CLK 上添加额外的10k 上拉电阻器、但似乎没有变化  

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuan、

    该器件不保证50MHz 的工作频率。 数据表中提到、3.3V 至1.8V 最小转换保证最大数据速率为60Mbps。
    这是在额定负载条件下的值。 输出端的负载条件似乎高于 TXS 可以处理的负载条件。
    您能否移除10k 串联电阻器并探测输出以查看响应?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您还可以考虑将 SN74AXC8T245器件用于3.3V 至1.8V。 它可以支持更高的数据速率~150Mbps。
    我不建议在 TXS 器件上使用外部上拉或下拉电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意您的观点、即负载对 TXS 太重。 TXS 输出在未连接到 EVM 板时良好、我还通过在1.8V 输出时添加6.8k 下拉电阻器来检查 TXS 驱动强度、高电压变为1.1V、这种行为符合数据表说明。
    当使用 SN74LVC1T45替换 CLK 信号上的 TXS0108E 时、系统工作正常、但这使我担心时间违例。 在最坏的情况下、原始系统只有1ns 的时间裕度。
    另一个问题是 EVM 板为什么会显示如此重的负载、它可能会部分损坏?? ESD 过载??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意您的看法、装货太重。 未接线到 EVM 板时、TXS 输出良好。 我已通过添加6.8k 下拉电阻检查 TXS 驱动强度、高电压变为1.1V、此行为符合数据表说明。
    当在 CLK 信号上使用 SN74LVC1T45时、系统会工作、但这种变化会让我担心时序违例。 原始系统具有很小的时间裕度。
    另一个问题是 EVM 板为何如此重负载。 它部分损坏了?? ESD 过载?? 我们计划在样本运行时保留 TXS 和1T45选项、并检查重载是否是常见问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sunjar、

    您担心 LVC1T45发生什么时序违规?
    对于 LVC1T45等有源驱动器件、数据表中提到的规格应在额定电容负载下保持良好状态。
    EVM 上的输出负载似乎高于正常值。
    是否有外部电容器或 ESD 器件? ESD 器件可能存在容性负载。 ESD 器件的数据表中通常会提到这一点。